Pico Servo Driver - модуль управления сервоприводами для Raspberry Pi Pico
erid: LjN8K4NKL
Для расширения возможностей программируемой платформы Raspberry Pi Pico, компания Waveshare выпустила модуль Pico Servo Driver для управления сервоприводами и генерации PWM сигналов с высоким разрешением. Он предоставляет до 16 каналов выходов, каждый из которых имеет разрешение 16 бит, что обеспечивает точное и плавное управление сервоприводами.
Установка и подключение модуля Pico Servo Driver к Raspberry Pi Pico очень просты благодаря стандартному разъему, который обеспечивает надежное соединение без необходимости использования дополнительных проводов. В модуль интегрирован регулятор напряжения 5В с выходным током до 3А, что позволяет управлять как Raspberry Pi Pico, так и подключенными сервоприводами от одного источника питания подключенного через разъем VIN.
Программирование платформы Raspberry Pi Pico и совместное использование с модулем Pico Servo Driver, является простым и удобным. Поддерживается широкий спектр языков программирования, включая Python, C и C++. Для управления сервоприводами достаточно использовать стандартные библиотеки, это упрощает процесс разработки и уменьшает время настройки.
Благодаря возможности управления до 16 сервомоторами, модуль подойдет для широкого спектра DIY проектов, таких как робототехника, автоматизация, RC моделирование.
Модуль совместим с сервомоторами SG90, MG90S, MG996R и другими со стандартным Servo интерфейсом.